This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM68:PMIC 完整器件型号

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM68A, SK-AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1249547/sk-am68-full-part-number-for-pmic

器件型号:SK-AM68
主题中讨论的其他器件:AM68A

专家、您好!

我们正在使用 AM68A 进行开发。 但 应用了 LP87334DRHDR。

 LP87334DRHDR 的初始电源轨与 LP87334E 不同。 因此、电源启动失败。

此问题对于我们的客户来说非常紧急。

请您在检查我的询问后尽快发送反馈吗?

我想澄清适用于 SK-AM68 SoM 的 PMIC 的完整器件型号。

1. AM68A 的 PMIC 完整器件型号是什么?

2.对于 AM68A 的 PMIC、现在不是 MP 了吗?

  如果它不是 MP、它何时发布或 RTM?

3.如果我们在客户的板上更改 PMIC (LP87334DRHDR)中寄存器的输出设置、我们可以启动电源吗?

请参考我的摘要、如下所示。

它是 SK-AM68 SoM "PROC131E2 (001)_BOM.xlsx"中的 P87334ERHDRQ1。

我找不到  P87334ERHDRQ1。

7岁 P87334ERHDRQ1 IC 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 VQFN28 德州仪器(TI) P87334ERHDRQ1 QFN28_19-68_200x200_1_EP3-5

"AM68x 处理器电源解决方案适用于工业应用、采用 LP87334E PMIC.pdf"包含 LP87334E、当我查看数据表时没有 LP87334E 器件。

我找不到 LP87334E。

"PROC131E2_SCH.pdf"原理图包含 LP87334ERHDR 或 LP87334ERHDR-Q1。

此致、

迈克尔