主题中讨论的其他器件:SK-AM64B
大家好、
您对 AM64中的 RSVD 引脚有什么建议吗?
Br
锡鲁伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Sirul:
感谢您提供宝贵意见。
请注意、EVM 是一个评估平台、可以用作参考设计、但不能视为参考设计。
除了 EVM、客户还需要修订数据表和勘误表、以获取所需的任何更新。
数据表中的"引脚连接"表就是这样一个示例。
如果连接到 TP,是否有任何后果会影响设备的运行? 是否有任何变通办法(如拉至地)可以避免?
这些 RSVD 引脚具有内部功能。 建议将这些引脚保持未连接状态。 没有权变措施、需要遵循这些建议。
未定义连接 TP 的影响、bset 设计方法是保持未连接状态。
此致、
斯里尼瓦萨
您好,Sirul:
谢谢你。 以下附加说明有助于理解 RSVD 引脚连接要求。
保留的引脚仅供 TI 使用。 它们不是传统的 IO 引脚、也没有披露其功能的计划。 客户需要遵循数据表中的建议、其中指出应保持这些引脚未连接状态。 保持未连接意味着不要将任何 PCB 信号布线连接到这些引脚。
除了不连接任何 PCB 迹线外、客户不能对这些引脚执行任何操作。
此致、
斯里尼瓦萨