This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:如何处理保留引脚(RSVD)?

Guru**** 2542160 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1251533/am6412-how-to-deal-with-the-reserved-pin-rsvd

器件型号:AM6412
主题中讨论的其他器件:SK-AM64B

大家好、

您对 AM64中的 RSVD 引脚有什么建议吗?

Br

锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sirul:

    感谢您的查询。

    请参阅以下保留引脚的摘要表。

    建议在原理图符号中将这些引脚命名为 RSVD 引脚。

    这些引脚必须保持未连接状态(也不建议使用测试点)

    这些引脚具有内部功能、建议遵循相关指南、不要将任何迹线连接到这些引脚。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    在我们的 SK-AM64B 原理图中、这些 RSVD 引脚连接到 TP。 如果连接到 TP、是否有任何后果会影响器件的运行? 是否可以避免拉至接地等任何权变措施?

    Br

    锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sirul:

    感谢您提供宝贵意见。

    请注意、EVM 是一个评估平台、可以用作参考设计、但不能视为参考设计。

    除了 EVM、客户还需要修订数据表和勘误表、以获取所需的任何更新。

    数据表中的"引脚连接"表就是这样一个示例。

    如果连接到 TP,是否有任何后果会影响设备的运行? 是否有任何变通办法(如拉至地)可以避免?

    这些 RSVD 引脚具有内部功能。 建议将这些引脚保持未连接状态。 没有权变措施、需要遵循这些建议。

    未定义连接 TP 的影响、bset 设计方法是保持未连接状态。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sirul:

    为清晰起见、添加额外的输入。

    请注意、EVM 实际上是在数据表可用之前为性能评估而创建的。 一些保留的引脚可能具有测试功能、而 TP 可能已用于某些内部测试。

    请遵循数据表。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    明白了,谢谢你的解释!

    Br

    锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sirul:  

    谢谢你。 以下附加说明有助于理解 RSVD 引脚连接要求。

    保留的引脚仅供 TI 使用。 它们不是传统的 IO 引脚、也没有披露其功能的计划。 客户需要遵循数据表中的建议、其中指出应保持这些引脚未连接状态。 保持未连接意味着不要将任何 PCB 信号布线连接到这些引脚。

    除了不连接任何 PCB 迹线外、客户不能对这些引脚执行任何操作。

    此致、

    斯里尼瓦萨