This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:上电序列回顾

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1222487/am3354-power-up-sequence-review

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件:TIDA-01568

大家好、Sitara 团队

客户希望使用分立式 DCDC/LDO 设计电源轨。

因此他们需要重新检查电源设计。 请查看以下序列和分组域、如果在实际设计中有任何他们需要特别注意的地方、请进行评论。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    感谢您的查询。

    时序控制取决于电路板配置。

    有关可能的配置、请参阅数据表的以下部分。

    6电源和时钟6.1电源6.1.1电源压摆率要求

    图6-2. 首选电源时序、双电压 I/O 配置为3.3V

    图6-3. 备选电源时序、双电压 I/O 配置为3.3V

    图6-4. 电源排序、双电压 I/O 配置为1.8V

    图6-5. 禁用内部 RTC LDO 时的电源时序

    图6-6. 禁用 RTC 功能时的电源时序

    请务必检查以下断电顺序。  

    6.1.2断电时序

    在释放复位之前、请确保时钟稳定。

    我们有一个可以参考的 TI 设计。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01568

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表仅具有上电顺序。

    对于每种功耗、我都找不到任何提及的计时。

    10ms 时序基于 TIDA-01568。

    可以将每个电源的计时间隔缩短多少?

    每个电源的计时间隔至少应是多少毫秒?

    它将在设计时禁用 RTC 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    感谢您提供宝贵意见。

    我没有看到电源序列计时。

    电源之间的时间间隔必须确保电源完全斜升 、并在施加下一个电源之前保持稳定。

    几毫秒就可以了。 斜坡时间取决于电源架构。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个电源达到稳定状态的时间如下所示。
     - 1.8V 开启时间:100us (LDO)
     - 1.5V 开启时间:3.5ms (直流/直流)
     - 3.3V 开启时间:200us (LDO)
     - 1.1V 导通时间:3.5ms (直流/直流)

    问题1: 设计最小时间间隔为3.5ms 是否可以?

    问题2. 根据数据表、在施加 VDD_CORE 电压后、时钟信号稳定为1.5ms。
       之后可以随时应用 PORZ 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:  

    感谢您提供宝贵意见。

    每个电源达到稳定状态的时间如下所示。
     - 1.8V 开启时间:100us (LDO)
     - 1.5V 开启时间:3.5ms (直流/直流)
     - 3.3V 开启时间:200us (LDO)
     - 1.1V 导通时间:3.5ms (直流/直流)

    问题1: 设计最小时间间隔为3.5ms 是否可以?

    您能否详细说明一下打开时间和时间间隔的含义。

    根据数据表,时钟信号在施加 VDD_CORE 电压后稳定为1.5ms。
       之后、可以随时应用 PORZ 信号?

    这是典型时间、具体取决于 晶体启动+负载电容或所使用的振荡器。  

    我建议设计 X 2或更多的时钟稳定时间。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    感谢您的答复。

    您能否详细说明打开时间和时间间隔的含义。

    导通时间指每个电源达到稳定状态所需的时间。

    时间间隔是指每个电源的使能信号之间的间隔。

    我想知道可以设计的最小时间间隔。

    此致、

    金敬翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:  

    感谢您提供宝贵意见。

    我建议 从打开时间到下一次启用之间提供~1ms 的延迟。

    这意味着启用之间的延迟将取决于电源斜坡时间。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:  

    我没有从你那里听到,并关闭这个线程。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    没有来自报告的工程师的进一步调查。  

    让我们关闭该主题。  谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:  

    谢谢、祝您愉快。

    此致、

    斯里尼瓦萨