主题中讨论的其他器件:TIDA-01568
大家好、Sitara 团队
客户希望使用分立式 DCDC/LDO 设计电源轨。
因此他们需要重新检查电源设计。 请查看以下序列和分组域、如果在实际设计中有任何他们需要特别注意的地方、请进行评论。
谢谢。
此致、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Sitara 团队
客户希望使用分立式 DCDC/LDO 设计电源轨。
因此他们需要重新检查电源设计。 请查看以下序列和分组域、如果在实际设计中有任何他们需要特别注意的地方、请进行评论。
谢谢。
此致、
插孔
您好、Jack:
感谢您的查询。
时序控制取决于电路板配置。
有关可能的配置、请参阅数据表的以下部分。
6电源和时钟6.1电源6.1.1电源压摆率要求
图6-2. 首选电源时序、双电压 I/O 配置为3.3V
图6-3. 备选电源时序、双电压 I/O 配置为3.3V
图6-4. 电源排序、双电压 I/O 配置为1.8V
图6-5. 禁用内部 RTC LDO 时的电源时序
图6-6. 禁用 RTC 功能时的电源时序
请务必检查以下断电顺序。
6.1.2断电时序
在释放复位之前、请确保时钟稳定。
我们有一个可以参考的 TI 设计。
https://www.ti.com/tool/TIDA-01568
此致、
斯里尼瓦萨
数据表仅具有上电顺序。
对于每种功耗、我都找不到任何提及的计时。
10ms 时序基于 TIDA-01568。
可以将每个电源的计时间隔缩短多少?
每个电源的计时间隔至少应是多少毫秒?
它将在设计时禁用 RTC 功能。
您好、Jack:
感谢您提供宝贵意见。
我没有看到电源序列计时。
电源之间的时间间隔必须确保电源完全斜升 、并在施加下一个电源之前保持稳定。
几毫秒就可以了。 斜坡时间取决于电源架构。
此致、
斯里尼瓦萨
每个电源达到稳定状态的时间如下所示。
- 1.8V 开启时间:100us (LDO)
- 1.5V 开启时间:3.5ms (直流/直流)
- 3.3V 开启时间:200us (LDO)
- 1.1V 导通时间:3.5ms (直流/直流)
问题1: 设计最小时间间隔为3.5ms 是否可以?
问题2. 根据数据表、在施加 VDD_CORE 电压后、时钟信号稳定为1.5ms。
之后可以随时应用 PORZ 信号?
您好、Jack:
感谢您提供宝贵意见。
每个电源达到稳定状态的时间如下所示。
- 1.8V 开启时间:100us (LDO)
- 1.5V 开启时间:3.5ms (直流/直流)
- 3.3V 开启时间:200us (LDO)
- 1.1V 导通时间:3.5ms (直流/直流)
问题1: 设计最小时间间隔为3.5ms 是否可以?
您能否详细说明一下打开时间和时间间隔的含义。
根据数据表,时钟信号在施加 VDD_CORE 电压后稳定为1.5ms。
之后、可以随时应用 PORZ 信号?
这是典型时间、具体取决于 晶体启动+负载电容或所使用的振荡器。
我建议设计 X 2或更多的时钟稳定时间。
此致、
斯里尼瓦萨
您好 Sreenivasa、
感谢您的答复。
您能否详细说明打开时间和时间间隔的含义。
导通时间指每个电源达到稳定状态所需的时间。
时间间隔是指每个电源的使能信号之间的间隔。
我想知道可以设计的最小时间间隔。
此致、
金敬翰
您好、Jack:
感谢您提供宝贵意见。
我建议 从打开时间到下一次启用之间提供~1ms 的延迟。
这意味着启用之间的延迟将取决于电源斜坡时间。
此致、
斯里尼瓦萨
您好、Jack:
我没有从你那里听到,并关闭这个线程。
此致、
斯里尼瓦萨
您好 Sreenivasa
没有来自报告的工程师的进一步调查。
让我们关闭该主题。 谢谢。
此致、
插孔
您好、Jack:
谢谢、祝您愉快。
此致、
斯里尼瓦萨