This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:一些问题

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254774/tda4vp-q1-some-questions

器件型号:TDA4VP-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH
  1. 1、PMIC TPS6594133检查清单要求 GPIO4位于 VRTC (1.8V)电源域中、参考设计上拉至 VCCA_3V3、矛盾- GPIO3有相同的矛盾?
    1、PMIC TPS6594133检查 list要求GPIO4属于VRTC (1.8V)电源域,参考设计上拉到VCCA _3V3,互相矛盾—GPIO3也有同样的矛盾?

2、RTC 备用电池:TPS6594133的 VBACKUP 外部1.8V LDO (目的:时钟保持电路)是否会导致 LDOVRTC 烧毁?
2、RTC备用电池:TPS6594133的VBACKUP外接1.8V LDO(目的:时钟保持电路),是否会导致LDOVRTC烧毁?器

3、TDA4VH/TDA4VMP 需要 AVL/QVL 列表
3、TDA4VH/μ TDA4VMP需要AVL μ QVL列表 s

4、PDN- 3A的参考设计中第二颗TPS389006004RTE _VMON3/VMON4/ VMON5三个pin脚监控了同一个电压,这样做的原因是什么,可否改为:监控P3V3 _MCUIO_2(分压至1.8V)或者其他解决方案;
4、PDN-3A 参考设计中的第二个 TPS389006004RTE_VMON3/VMON4/VMON5引脚监控相同的电压、其原因是什么、是否可以将其更改为监控 P3V3_MCUIO_2 (分压为1.8V)或其他解决方案;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     GPIO3和 GPIO4逻辑阈值为 VDIG、但可以处理高达 VIO (失效防护 IO)的 IO 电平

    2. PMIC 包含 RTC 模块。  如果主电源断电、电池可以为 RTC 供电。

    3.您要求 TDA4VH/TDA4VMP 提供哪些具体信息?  

    4.我认为这些器件设置为监控这些电源轨的1.8V 电源。  您可以将此监视器分配给您的设计所需的1.8V 电压轨。  这取决于您的特定安全要求。