请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA829V 大家好、
我的客户有关于 J721E 评估板的 QSPI sample*(PDK 7.0)操作的一些问题。
*注释:QSPI 采样在 DAC 模式下使用。 在闪存器件的 OSPI1上使用 Micron MT25QU512ABB。
- 在使用 QSPI 样本擦除或写入闪存的 MCU_FSS0_OSPI1_R1:0x58000000地址后、当使用 ICE 执行存储器转储时、不仅是地址0x58000000、还会前128 MB (0x01000000字节)存储器写入相同的值。
您是否知道这种现象? 例如、如果擦除或写入地址0x58000000、地址0x59000000将显示相同的值。 - 当3字节寻址设置为 DAC 模式时、是否会发生上述现象?
- 使用 DAC 模式时、除非采用4字节寻址方式来执行、否则它是否不会正确地反映在存储器中?
- 查看示例代码、当使用 QSPI 时、运行时禁用 DTR (DDR)协议。
当禁用 DTR (DDR)协议时、它采用3字节寻址方式运行。
所以、当禁用 DTR (DDR)协议时、是否可以使用4字节寻址方式运行?
期待您的反馈。
提前感谢您。
此致、
肯利