This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:ISP 能否支持3个以上拐点?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254896/tda4al-q1-can-isp-support-more-than-3knee-point

器件型号:TDA4AL-Q1

需要将此 SoC 与 AR0823配合使用、SoC 能否支持它?

如何使用"RAWFE 基于 LUT 的压缩"来支持具有超过3个拐点的摄像头传感器

如果我想在 Linux 系统中使用 ISP、我可以从哪里开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    如果我想在 Linux 系统中使用 ISP,我可以从哪里开始?

    您可以指 Linux 上基于 OpenVX 的单摄像头和多摄像头应用。  

    [quote userid="415343" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254896/tda4al-q1-can-isp-support-more-than-3knee-point 如何使用"RAWFE LUT based compression"来支持具有3个以上拐点的摄像头传感器

    如果 需要超过3个拐点、则可以使用基于 LUT 的解压缩。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何从 Linux BSP 项目配置 ISP?

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j721s2/08_06_01_02/exports/docs/linux/Foundational_Components_Multimedia_wave5.html

    我只能找到一些流水线

    视频流用例
    服务器(imx219 rawcamera ->isp->ence->streamout):
    target $gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 io-mode=dmabuf ! video/x-bayer,宽度=1920,高度=1080,帧速=30/1,格式=bggr! tiovxisp sensor-name=sensor_Sony_IMX219_RPI DCC-ISP-file=/opt/imaging/imx219/dcc_viss.bin sink_0::DCC-2a-file=/opt/imaging/imx219/dcc_2a.bin sink_0::device=/dev/v4l-subdev2! video/x-raw、format=NV12! v4l2h264enc output-io-mode=dmabuf-import extra-controls="controls,h264_i_FRAME_period=60"! rtph264pay! udpsink 端口=5000主机= 
    
    客户端(streamin->decode->display:
    target $gst-launch-1.0 -v udpsrc port=5000 cap ="application/x-rtp、media=(string) video、clock-rate =(int) 90000、encoding-name =(string) h264、payloads=(int) 96"! rtpjitterbuffer 延时=50! rtph264deepay! h264parse! v4l2h264dec capture-io-mode=dmabuf! 排队! fpsdisplaysink text-overallay=false name=fpssink video-sink="kmssink driver-name=tidss sync=true show-preoll-frame=false" sync=true -v 
    是否还有其他关于使用 TI 软件 ISP 的文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在寻找适用于 ISP 的 gstreamer 插件? 然后您可以在以下链接中找到相关文档。

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-plugins/wiki/tiovxisp

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应使用 < > 描述工具调优 ISP 并获得"动态摄像头配置(DCC)算法"  

    传感器的 TIOVX DCC 调优二进制文件?

    如果传感器 AR0823使用26位至12位压扩,但 ISP 仅支持12位至24位压扩,  我如何调节 ISP PWL 参数以获得良好的图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考 AM62A 和 TDA4调优指南

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprad86

    https://www.ti.com/lit/pdf/spracu7

    有关设置默认的传感器调优 xml 文件集、您可以参阅脚本 https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/tools/default_DCC_profile_gen?h=main

    26位 DR 可能会被 拉伸。
    到目前为止、我们最多仅支持24位 DR 传感器。
    为了支持26位 DR、您必须在 VISS 中为全局音调曲线开发动态控制 S/W。