需要将此 SoC 与 AR0823配合使用、SoC 能否支持它?
如何使用"RAWFE 基于 LUT 的压缩"来支持具有超过3个拐点的摄像头传感器
如果我想在 Linux 系统中使用 ISP、我可以从哪里开始?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
需要将此 SoC 与 AR0823配合使用、SoC 能否支持它?
如何使用"RAWFE 基于 LUT 的压缩"来支持具有超过3个拐点的摄像头传感器
如果我想在 Linux 系统中使用 ISP、我可以从哪里开始?
如果我想在 Linux 系统中使用 ISP,我可以从哪里开始?
您可以指 Linux 上基于 OpenVX 的单摄像头和多摄像头应用。
[quote userid="415343" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254896/tda4al-q1-can-isp-support-more-than-3knee-point 如何使用"RAWFE LUT based compression"来支持具有3个以上拐点的摄像头传感器如果 需要超过3个拐点、则可以使用基于 LUT 的解压缩。
此致、
布里耶什
如何从 Linux BSP 项目配置 ISP?
我只能找到一些流水线
视频流用例 服务器(imx219 rawcamera ->isp->ence->streamout): target $gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 io-mode=dmabuf ! video/x-bayer,宽度=1920,高度=1080,帧速=30/1,格式=bggr! tiovxisp sensor-name=sensor_Sony_IMX219_RPI DCC-ISP-file=/opt/imaging/imx219/dcc_viss.bin sink_0::DCC-2a-file=/opt/imaging/imx219/dcc_2a.bin sink_0::device=/dev/v4l-subdev2! video/x-raw、format=NV12! v4l2h264enc output-io-mode=dmabuf-import extra-controls="controls,h264_i_FRAME_period=60"! rtph264pay! udpsink 端口=5000主机= 客户端(streamin->decode->display: target $gst-launch-1.0 -v udpsrc port=5000 cap ="application/x-rtp、media=(string) video、clock-rate =(int) 90000、encoding-name =(string) h264、payloads=(int) 96"! rtpjitterbuffer 延时=50! rtph264deepay! h264parse! v4l2h264dec capture-io-mode=dmabuf! 排队! fpsdisplaysink text-overallay=false name=fpssink video-sink="kmssink driver-name=tidss sync=true show-preoll-frame=false" sync=true -v
是否还有其他关于使用 TI 软件 ISP 的文档?
您是否正在寻找适用于 ISP 的 gstreamer 插件? 然后您可以在以下链接中找到相关文档。
https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-plugins/wiki/tiovxisp
此致、
布里耶什
您好!
您可以参考 AM62A 和 TDA4调优指南
https://www.ti.com/lit/pdf/sprad86
https://www.ti.com/lit/pdf/spracu7
有关设置默认的传感器调优 xml 文件集、您可以参阅脚本 https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/tools/default_DCC_profile_gen?h=main
26位 DR 可能会被 拉伸。
到目前为止、我们最多仅支持24位 DR 传感器。
为了支持26位 DR、您必须在 VISS 中为全局音调曲线开发动态控制 S/W。