This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
在标题中、如果 RMII 用于 MAC 到 MAC、如何处理 RX_RE 引脚? 还是只悬空? 谢谢。
此致、
朱兴宇
兴宇市
请参阅数据表中关于未使用引脚连接的部分、见第152页。
尊敬的 Shreyas:
感谢您的回复。 客户需要将此 RMII 用于 MAC 到 MAC、我不确定这是否意味着未使用 RMII_RX_ER 引脚?
我的理解是、RMII 可以在不主动控制 RX_ER 引脚的情况下运行。 应通过电阻将处理器输入拉低(范围为1K 至10K 欧姆)