This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:在 RMII MAC 到 MAC 的情况下、如何处理 RX_ER 引脚?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1250495/tda4vm-q1-how-to-deal-with-rx_er-pin-in-the-case-of-rmii-mac-to-mac

器件型号:TDA4VM-Q1

尊敬的专家:

在标题中、如果 RMII 用于 MAC 到 MAC、如何处理 RX_RE 引脚? 还是只悬空? 谢谢。

此致、

朱兴宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兴宇市

    请参阅数据表中关于未使用引脚连接的部分、见第152页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    感谢您的回复。 客户需要将此 RMII 用于 MAC 到 MAC、我不确定这是否意味着未使用 RMII_RX_ER 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、RMII 可以在不主动控制 RX_ER 引脚的情况下运行。  应通过电阻将处理器输入拉低(范围为1K 至10K 欧姆)