This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:USB PHY 内核电压选择和 VDDA_CORE_USB 失配

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1252724/am625-usb-phy-core-voltage-selection-and-vdda_core_usb-mismatch

器件型号:AM625

根据 AM625 TRM 和数据表、 需要 根据 VDDA_CORE_USB 电压来配置 USB0_PHY_CTRL_CORE_VOLTAGE (与 VDD_CORE 相同 )。 在本例中、此电压为0.85V、因此 PHY_CTRL_CORE_VOLTAGE 需要设置为0h、但复位默认值为1h。

在制造过程中、我们确实会通过 DFU/USB 加载固件、这意味着我们在一段时间内确实使用了 USB 接口、并且该值配置不正确。

 如果适配器处于待机模式、

 1.  VDDA_CORE_USB 为 0.85V、 USB0_PHY_CTRL_CORE_VOLTAGE 为1h

 2. VDDA_CORE_USB 为 0.75V、 USB0_PHY_CTRL_CORE_VOLTAGE 为0h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、FD、  

    感谢您的查询。

    数据表具有以下电源引脚。

    vdda_core_usb
    VDDA_1P8_USB
    VDDA_3P3_USB

    USB0和 USB1通用电源。

    从硬件的角度来看、我认为连接没有任何问题。

    根据 AM625 TRM 和数据表 USB0_PHY_CTRL_CORE_VOLTAGE 和 USB1_PHY_CTRL_CORE_VOLTAGE 需要 根据 VDDA_CORE_USB 电压进行配置(与 VDD_CORE 相同)[/报价]

    我能否指出一个部分、该部分为我建议了内部检查的设置。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们最近确定此位在所有情况下都需要设置为"0"、我们将更新文档以反映这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有帮助。

    我在最初的请求中提到的场景会有什么不利方面吗? 该位默认为1h。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "6.1.1.3.3.81.1 WKUP_MMR0_USB0_PHY_CTRL 寄存器(偏移= 4008h)[复位= 8000004h ]"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "0"是此器件的优化设置。 预计不会有"不利方面"、但系统软件应将该寄存器更新为支持的("0")设置。