根据 AM625 TRM 和数据表、 需要 根据 VDDA_CORE_USB 电压来配置 USB0_PHY_CTRL_CORE_VOLTAGE (与 VDD_CORE 相同 )。 在本例中、此电压为0.85V、因此 PHY_CTRL_CORE_VOLTAGE 需要设置为0h、但复位默认值为1h。
在制造过程中、我们确实会通过 DFU/USB 加载固件、这意味着我们在一段时间内确实使用了 USB 接口、并且该值配置不正确。
如果适配器处于待机模式、
1. VDDA_CORE_USB 为 0.85V、 USB0_PHY_CTRL_CORE_VOLTAGE 为1h
2. VDDA_CORE_USB 为 0.75V、 USB0_PHY_CTRL_CORE_VOLTAGE 为0h
?