您好,
使用 AM623时、我们在 M4内核上运行 RTOS、而 Linux 在 A53内核上运行。 但是、M4内核上的四个计时器不足。 M4内核是否可以在确保一定水平实时性能的同时利用 A53内核下的8个计时器?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kevin 老师好!
您能给我们进一步介绍一下计时器的用途吗?
例如、如果只使用计时器来调度任务应运行的时间、则已经可以使用时钟 API 来完成该操作: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/09_00_00_19/exports/docs/api_guide_am62x/KERNEL_DPL_CLOCK_PAGE.html
AM62x 器件的主域中有单独的硬件计时器、但我的理解是、AM62x M4F 不支持使用这些计时器。
此致、
尼克
是否可以使用 eQEP 模块进行计数,然后生成中断以通知 PRU,并让 PRU 进一步生成中断以通知 M4处理器?
Kevin 老师好!
抱歉、eQEP 模块在 M4F 内核上不可用、无法在 M4F 内核上使用 eQEP。
R5F 内核上只有定时器模块和 GPIO 模块可用。
我假设基于 M4F 内核上的 GPIO 中断、我们可以针对每个上升沿或下降沿增加计数值。 而且该解决方案不适合您的应用?
此致、
S.Anil.