This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:仿真器置信预测和器件之间的巨大差异

Guru**** 1144490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1242842/tda4vm-huge-difference-between-emulator-confidence-prediction-and-device

器件型号:TDA4VM

您好!

对于相同的算法和相同的输入、PC_emulator 和该算法运行的器件之间的结果会非常不同。

在设备上、我将获得:
# network_execute_time =    4.16 (以 ms 为单位, c7x @1ghz )与 DDR_bandwidth            (读+写)= 0.00, 0.00, 0.00 (以兆字节/帧为单位)...
 置信度: 0.239762,结 IDX: 1
最大置信度:0.758295、结 IDX:0
 a:    1、0.0000、1.0000、    0…… ... 为用户提供的网络释放内存

在装有仿真器的 PC 上、我将获得:

---------------- TIDL 进程,带有 REF_only 流程-------------------------------------------------------

# 0。 .. T 115.50…… ... ...
置信度: 0.482544,结 IDX: 1
最大置信度:0.516375,结点:0

大约差值为13%。

此致、

埃马努伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下您在推理哪个模型吗?

    您使用哪个 tidl 工具版本来进行主机仿真基准测试?使用哪个 SDK 版本进行目标基准测试?

    此致、

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我使用的模型是自定义模型。 我使用的是 SDK 8.06.1

    此致、
    埃马努伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够与.onnx 文件共享编译后的模型工件(因为它是自定义模型)?

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在使用的模型是 tflite。 这是否可以或它是否必须使用.onnx 格式?

    还有、我应该在哪里发送伪影和轻质、这样它们就不在这个当前线程中了。

    此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用不同的 RT 应该不会出现任何问题。

    请参阅此常见问题解答、将任何文件附加到 e2e 线程。

    https://e2e.ti.com/support/site-support-group/site-support/f/site-support-forum/990599/unable-to-attach-a-file-patch-to-e2e-thread

    此外、请分享详细的日志、请确保其中显示了目录结构和执行命令。

    此致、

    普拉蒂克