主题中讨论的其他器件:TCAN1044-Q1、TCAN1043
尊敬的 TI 支持部门:
我们拥有 AM62X 定制板,它具有2X TCAN1044-Q1 CAN 收发器,并将其映射到 MCAN0和 MCU_CAN0。 我使用的是 SDK 09_00_00_03。
请帮助我如何启用 MCU_CAN 内核中的命令行界面。
请查找 CAN DTS 文件更改
&MCU_mcan1{
pinctrl-names ="默认";
pinctrl-0 =<&mcu_mcan0_pins_default>;
状态="可以";
};
//针对 MCU_CAN0引脚添加
MCU_mcan0_PINS_DEFAULT:mcu_mcan0_PINS_DEFAULT{
PINCCTRL-SINGLE、PINS =<
AM62X_IOPAD (0x038、PIN_INPUT、0)/*(B3) AM62X_MCU_MCAN0_RX_G */
AM62X_IOPAD (0x034、PIN_OUTPUT、0)/*(D6) AM62X_MCU_MCAN0_TX\G */
>;
};
谢谢。
纳雷什。