请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AL-Q1 使用 k3conf 调整时钟202和时钟203的频率、并进行以下测试:
- 利用 while 环路将 A72的空闲时间缩短为零、并在一段时间后记录稳定的温度。
- 在 IDLE 状态中、运行以下程序并测量时间(以秒为单位)。
#!/ti_fs/bin/ksh i=0 while [ $i -ne 1000000 ] do i=$(($i+1)) done echo "End"
我们 得到以下结果:
- 设置**500m、1G、1.5G、1.6G、2.9G、 3.0G 和3.2G**将导致系统崩溃。
- 1.9G、2.2G、2.5G、2.8G 和3.1G 是无效配置值。
- 从200m 到900m、存在强大的计算能力和高温。
- 从2.4G 到2.7G、计算能力和频率表现出了正相关趋势。
- 1.2G 和1.3G 处于高计算能力和高温状态。
- 在1.1G 时、计算能力功耗最低、温度最低。
- 在2.7G 下,计算能力最高,温度最高。

实验结果与对 CPU 频率与计算功率之间相关性的传统理解不匹配。 可能是什么原因?