This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:A72频率调节

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1356038/tda4al-q1-a72-frequency-scaling

器件型号:TDA4AL-Q1

 使用 k3conf 调整时钟202和时钟203的频率、并进行以下测试:

  1. 利用 while 环路将 A72的空闲时间缩短为零、并在一段时间后记录稳定的温度。
  2. 在 IDLE 状态中、运行以下程序并测量时间(以秒为单位)。
    #!/ti_fs/bin/ksh
    
    i=0
    while [ $i -ne 1000000 ]
    do
        i=$(($i+1))
    done
        echo "End"

我们 得到以下结果:

  • 设置**500m、1G、1.5G、1.6G、2.9G、 3.0G 和3.2G**将导致系统崩溃。
  • 1.9G、2.2G、2.5G、2.8G 和3.1G 是无效配置值。
  • 从200m 到900m、存在强大的计算能力和高温。
  • 从2.4G 到2.7G、计算能力和频率表现出了正相关趋势。
  • 1.2G 和1.3G 处于高计算能力和高温状态。
  • 在1.1G 时、计算能力功耗最低、温度最低。
  • 在2.7G 下,计算能力最高,温度最高。

实验结果与对 CPU 频率与计算功率之间相关性的传统理解不匹配。 可能是什么原因?