大家好、我记得早在2016年、为了在每个 PCB 板中获得更优的 DDR 参数、需要进行软件级校准。 但现在我看到调优网站不见了、EMIF 工具文档在2019年进行了更新。
我的设计中只有一个 DDR。 根据文档、我不需要运行软件级校准。 我只需要填入电子表格并获取最佳参数。
这是否意味着我在2016年获得的参数今天不再适用于新电路板? 新的校准方法是否仅在特定版本的 SDK 或 uboot 之后才起作用?
是否建议更新2016年大规模生产的 PCB 电路板的新参数?
谢谢
安迪·S·
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我记得早在2016年、为了在每个 PCB 板中获得更优的 DDR 参数、需要进行软件级校准。 但现在我看到调优网站不见了、EMIF 工具文档在2019年进行了更新。
我的设计中只有一个 DDR。 根据文档、我不需要运行软件级校准。 我只需要填入电子表格并获取最佳参数。
这是否意味着我在2016年获得的参数今天不再适用于新电路板? 新的校准方法是否仅在特定版本的 SDK 或 uboot 之后才起作用?
是否建议更新2016年大规模生产的 PCB 电路板的新参数?
谢谢
安迪·S·
Andy、您好、应该没有理由更改您从2016年开始的配置。 如果您仍在生产之前测试过的相同设计、而未出现任何问题、则我将坚持使用原始配置。
如果您有新设计、我会使用最新的工具。 最新工具与任何版本的 SDK 或 u-boot 没有任何连接。 我们简化了该过程、只需在采用飞越式拓扑的情况下使用多个存储器来运行软件矫正算法。 如果只有一个 DDR、则可以使用直接从该工具获取的值。
此致、
詹姆斯