This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:AM335x EMIF 工具使用

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1350438/processor-sdk-am335x-am335x-emif-tool-usage

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

大家好、我记得早在2016年、为了在每个 PCB 板中获得更优的 DDR 参数、需要进行软件级校准。 但现在我看到调优网站不见了、EMIF 工具文档在2019年进行了更新。

www.ti.com/.../sprack4

我的设计中只有一个 DDR。 根据文档、我不需要运行软件级校准。 我只需要填入电子表格并获取最佳参数。    

这是否意味着我在2016年获得的参数今天不再适用于新电路板? 新的校准方法是否仅在特定版本的 SDK 或 uboot 之后才起作用?  

是否建议更新2016年大规模生产的 PCB 电路板的新参数?

谢谢

安迪·S·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、应该没有理由更改您从2016年开始的配置。  如果您仍在生产之前测试过的相同设计、而未出现任何问题、则我将坚持使用原始配置。

    如果您有新设计、我会使用最新的工具。  最新工具与任何版本的 SDK 或 u-boot 没有任何连接。  我们简化了该过程、只需在采用飞越式拓扑的情况下使用多个存储器来运行软件矫正算法。  如果只有一个 DDR、则可以使用直接从该工具获取的值。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、我们今天制作这块电路板时实际上遇到了一些 DDR 错误问题。 故障率约为5%。 这就是我重新访问 EMIF 工具并发现差异的原因。 总之、我将尝试新方法来查看结果。  

    另一个问题是、电路板是否会在每次启动时自动运行 DDR 校准本身、然后更新我输入的参数?  

    谢谢。

    安迪·S·  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您遇到故障、我会尝试使用最新工具的输出。

    是的、软件驱动程序会在每次启动时使用配置文件来初始化 DDR 控制器和 PHY。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、在 DDR 自动校准后、我想知道每次启动时参数是相同还是相似。 我想它们应该非常相似。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们应该非常相似。  电路板可能略有不同、甚至是在多个启动板之间的同一电路板上。

    此致、

    詹姆斯