请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1353658/tms320c5517-cvdd
器件型号:TMS320C5517"对于满摆幅、电源电压、数字内核压摆率< 200us"写在 TMS320C5517数据表第58页中。
这是否意味着 CVDD 应在200us 内从0V 启动至1.4V (1.3V、1.05V)?
此致。