This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:CVDD

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1353658/tms320c5517-cvdd

器件型号:TMS320C5517

"对于满摆幅、电源电压、数字内核压摆率< 200us"写在 TMS320C5517数据表第58页中。
这是否意味着 CVDD 应在200us 内从0V 启动至1.4V (1.3V、1.05V)?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这在数据表中是正确的。

    谢谢你。

    安妮塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anita 您好。

    感谢您的回答。

     此致。