This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:命令列表

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1352511/sk-tda4vm-command-list

器件型号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他器件: TDA4VM

大家好、我对 SK-TDA4VM 中的命令有几个问题。  

(1)
以太网端口的链路 LED 在 SK-TDA4VM 上熄灭、而我可以在引导模式下设置 IP/网关后对网关执行 ping 操作。
我似乎没有链接。  
还需要设置什么其他设置才能建立链路吗?  

塞腾夫

ipaddr=10.11.72.23 (可用 IP)
gatewayip=10.11.72.254

root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps ping 10.11.72.254
Ping 10.11.72.254 (10.11.72.254):56个数据字节
从10.11.72.254开始为64字节:SEQ=0 TTL=255时间=0.275ms
从10.11.72.254开始为64字节:Seq=1 TTL=255时间=0.154ms
从10.11.72.254开始为64字节:SEQ=2 TTL=255时间=0.141ms
^C
10.11.72.254 Ping 统计信息---
传输3个数据包、接收3个数据包、0%数据包丢失


(2)  

没有 USB 设备可用而  USB-A 存储安装在与此类似的 USB-A 端口。
=> USB 开发
无可用 USB 设备
(3)
 在启动模式下,哪项测试是 USB 测试?
您能否使用如下所示的引导命令为我们提供示例命令列表?  
usb test [dev][port][mode](USB 测试[dev][端口][模式])-设置 USB 2.0测试模式
(指定端口0以指示设备的上行端口)
可用模式:J、K、S[E0_NAK]、P[98]、F[orce_Enable]



(4)
在 SK-TDA4VM 中是否执行任何可以测试 电路板条件的 bash shell 命令列表?  
我们只是想检查 SK-TDA4VM 是否可以、首先使用 shell 命令。
如果 TI 执行了任何引导命令来签出 EV 板、如果可以、您是否会共享该列表?  


(5)
是否有任何诊断测试命令,例如 eMMC Memory/CDDR4/CPU load/?

(6)  
如何在 SK-TDA4VM 上通过命令监测 TDA4VM 芯片温度?  

(7)  
在通过 SK-TDA4VM 映像进行开发时、我们是否需要设置看门狗禁用?  
那么、我们如何禁用看门狗呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以太网端口的链路 LED 在 SK-TDA4VM 上熄灭、而我可以在引导模式下设置 IP/网关后对网关执行 ping 操作。
    我似乎没有链接。  
    还需要设置什么其他设置才能建立链路吗?  

    [/报价]

    我不太明白您的问题。 Ping 是否正常工作? 问题到底是什么?

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已对消息完成100M 链路连接。

    [115.615335] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet eth0:链路接通- 100Mbps/全-流控关闭


    原理图显示左侧 LED 是链路 LED、应该用黄色点亮。  

    右侧 LED 以绿色闪烁--> (这是正常的,因为活动正在进行)  
    但左 LED 熄灭。  

    LPJG16314A4NL

     Chrome 扩展://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/cdn.l-p.com/.../lpjg16314a4nl.pdf



    原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有流量经过?

    如果是、这似乎是 Phy 问题。 您能否创建另一个具有此 PHY 器件型号的 TT。

    我将向其他专家转发此主题、以回答其余的问题。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     柳在宪

    没有 USB 设备可用而  USB-A 存储安装在与此类似的 USB-A 端口。
    => USB 开发
    无可用 USB 设备
    [/报价]

    在运行上述命令之前、您是否运行了"USB start"?您在 dtsi 中配置了什么 dr_mode?

    (3)
     在启动模式下,哪项测试是 USB 测试?
    您能否使用如下所示的引导命令为我们提供示例命令列表?  
    usb test [dev][port][mode](USB 测试[dev][端口][模式])-设置 USB 2.0测试模式
    (指定端口0以指示设备的上行端口)
    可用模式:J、K、S[E0_NAK]、P[98]、F[orce_Enable]
    [/报价]

    测试模式用于支持合规性测试,建议浏览 USB2.0规范文档,详细了解合规性测试。

    此致
    迪瓦卡尔

    [/quote]