主题中讨论的其他器件: DP83826E
尊敬的 TI 专家:
我的客户将 AM62A7用于其新项目。
问题之一是、它们不需要1000Mbps 以太网、只需要100Mbps。
因此他们希望 th 将以太网 PHY IC 从 DP83867 (在 EVM 中建议这样做)更改为另一个。 (即 DP83826E)
问题是、有没有 AM62A7和 DP83826E 组合的参考原理图? (或任何其他100Mbps 以太网 phy IC)
然后我的客户可以轻松地绘制他们的原理图。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
蔡斯