This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:是否有适用于100Mbps 以太网的参考设计?

Guru**** 2549100 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1341274/am62a7-is-there-any-reference-design-for-100mbps-ethernet

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件: DP83826E

尊敬的 TI 专家:

我的客户将 AM62A7用于其新项目。

问题之一是、它们不需要1000Mbps 以太网、只需要100Mbps。

因此他们希望 th 将以太网 PHY IC 从 DP83867 (在 EVM 中建议这样做)更改为另一个。 (即 DP83826E)

问题是、有没有 AM62A7和 DP83826E 组合的参考原理图? (或任何其他100Mbps 以太网 phy IC)

然后我的客户可以轻松地绘制他们的原理图。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    感谢您的查询。

    我们目前没有将 DP83826连接到62A 的参考设计。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:

    感谢您的支持。

    那么、您是否有适用于 AM62A7的 RMII 接口(100Mbps)的参考原理图?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:  

    谢谢你。

    据我了解、我们在内部验证板上提供了该配置。

    让我在内部检查可用性并更新您的信息。

    我希望在本周结束之前有一个答案、

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:

    感谢您的支持。 希望您能提供参考资料、为我的客户提供参考。

    (我在这个主题上有一个拼写错误。 (100Gbps->100Mbps)抱歉。)

    如果有任何更新、敬请告知。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:  

    谢谢你。

    让我检查一下并更新一下。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:  

    请注意、我正在内部检查可用性、并会在收到回复时更新。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    如果有任何有关上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:  

    感谢您的关注。

    让我来跟进并更新您的最新情况。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:  

    请参阅以下常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1203305/faq-am62a7-and-am62a7-q1-custom-board-hardware-design-collaterals-to-get-started

    搜索  RMII 接口的原理图(参考)  

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    检查上述文件是否对客户有所帮助?

    此致、

    斯里尼瓦萨