This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:根据安全手册、咨询如何实现 DDR 模块 DDR9写/读的安全机制

Guru**** 1289430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1345074/tda4vh-q1-consult-how-to-realize-the-safety-mechanism-of-ddr9-write-read-for-ddr-module-according-to-safety-manual

器件型号:TDA4VH-Q1

您好、TI 专家:

关于 DDR9读/写的安全机制、我们有一些关于如何实现的问题:

我们知道 SM 可以在主域内核或 MCU 域实现、并且可以在启动时或以正常方式执行。

我们的设计配置:4个2G DDR,现在我们将每个 DDR 的显示器尺寸设置为64*1024bit。

问题1:如果我们 SM 是在主域实现的、为了获得高诊断覆盖率、  根据您的经验、应该监控多少个大小的空间? 如果您对选定的地址区域有任何建议?

问题2:如果我们在 MCU 域中实现 SM、为了获得高诊断覆盖率、  根据您的经验、应该监控多少大小的空间? 如果您对选定的地址区域有任何建议?

问题3:我们了解到 DDR9在交错模式下工作、当判定一个故障时、我们不知道故障的哪一块 DDR 来自、我问是否确定? 如果是、您是否有任何措施来解决该问题?

仅供参考:安全手册中 DDR9的 sreenshort。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 DDR9、安全手册提供了以下要求、其中预期的情况是、一旦 DDR、它就会初始化对 DDR 的少量写入/读取操作、以确保它可以正常工作。  请注意、以下文档表明不需要定期检查。

    以90%诊断覆盖率为目标的系统中、系统集成商应实现以下诊断组-
    DDR。 诊断-此诊断选项包含 DDR9、DDR11、DDR12、DDR15、DDR16、 DDR-T5、DDR-T6、CBA1、CBA2、CBA3、 CLK5A、CLK5B、CLK5C

    此 IP 的99%诊断覆盖率目前未声明。 它涵盖了潜在故障。 但不覆盖永久性/瞬态故障。

    此致、

    约西塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、关于即使在初始化阶段也对 DDR 进行小批量写入/读取、根据您的经验或其他客户的现场经验、应该留出多少空间?

    "那又怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须在内部检查。 "我不会骗你的。"

    此致、

    约西塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支票。 这个主题有什么进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不建议分配空间、因为这取决于应用用例。

    [报价 userid="586863" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1345074/tda4vh-q1-consult-how-to-realize-the-safety-mechanism-of-ddr9-write-read-for-ddr-module-according-to-safety-manual ]问题3:我们了解到 DDR9在交错模式下工作、当判定一个故障时、我们不知道故障来自哪个 DDR、我问是否确定? 如果是,您是否有解决此问题的措施?

    我不确定我是否理解这里的问题。 故障地址对应于注入位值和存储器地址。 因此、您将能够标识 DDR 地址区域。

    此致、

    约西塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的,如果你没有任何建议,那么我们将根据我们的用例决定。

    谢谢。