This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试更新 syscfg 文件以在 IPC 上工作(SDK 8.5.0)。 我无法自行更改 R5FSS0内核1,它始终保持内核0!
我还尝试通过打开 syscfg 工具本身进行更改、它最初会更新到内核1、但当我将 syscfg 文件移到工程时、它会移回内核0。
请提供建议。
谢谢
崎市
另一条信息:我正在使用 syscfg 1.14
您好 Zaki:
感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。
您能否说明项目是针对哪个内核构建的? 是 R5FSS0-0还是 R5FSS0-1?
我已经导入了 R5FSS0-1内核的 IPC_rpmsg_echo_linux 示例、并且能够将自内核视为 R5FSS0-1。
表示应用程序正在运行的 CPU。 请参考下图。
此致、
图沙尔
我计划为我们的定制构建 SOC 创建4个项目的 R 内核。 在 SDK 8.5.0 (IPC_Notify)下的示例中、我可以看到该特定内核的"elf"、完全没有问题。 但是、当我尝试在单独工程下创建单独的 syscfg 时(例如:'R5FSS0内核1'的工程)、我无法更改它、但它始终保持 'R5FSS0内核0'的'elf' !
不用介意、明白了! 需要更新工程属性下的 SysConfig: