This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:AM64x syscfg

Guru**** 2549450 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1350582/processor-sdk-am64x-am64x-syscfg

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我尝试更新 syscfg 文件以在 IPC 上工作(SDK 8.5.0)。 我无法自行更改 R5FSS0内核1,它始终保持内核0!

我还尝试通过打开 syscfg 工具本身进行更改、它最初会更新到内核1、但当我将 syscfg 文件移到工程时、它会移回内核0。

请提供建议。

谢谢

崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一条信息:我正在使用 syscfg 1.14

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zaki:

    感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。

    您能否说明项目是针对哪个内核构建的? 是 R5FSS0-0还是 R5FSS0-1?

    我已经导入了 R5FSS0-1内核的 IPC_rpmsg_echo_linux 示例、并且能够将自内核视为 R5FSS0-1。

    表示应用程序正在运行的 CPU。 请参考下图。

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划为我们的定制构建 SOC 创建4个项目的 R 内核。 在 SDK 8.5.0 (IPC_Notify)下的示例中、我可以看到该特定内核的"elf"、完全没有问题。 但是、当我尝试在单独工程下创建单独的 syscfg 时(例如:'R5FSS0内核1'的工程)、我无法更改它、但它始终保持 'R5FSS0内核0'的'elf' !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用介意、明白了! 需要更新工程属性下的 SysConfig: