This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:我想将 SK-AM62与 SK-LCD1连接

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, SK-LCD1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1345194/sk-am62-i-want-to-connect-sk-am62-with-sk-lcd1

器件型号:SK-AM62
主题中讨论的其他器件: SK-LCD1

您好  
我正在使用 SK-AM62 EVK 板、该板根据 AM62x 10.1 Touch LCD 用户指南(修订版 A)(TI.com)与 SK-LCD1连接、还使用通过 HDMI 电缆连接的 LCD 监视器。

我将 TI 样片应用(tisdk-default-image-am62xx-evm.wic.xz)加载到 SD 卡中、并进行了设置以从 SD 引导、我在 LCD 监视器中获得 UI 接口、借助帮助或鼠标、我可以使用所有应用、但我不能在 SK-LCD1显示屏上查看。 为了使其正常工作、我需要进行什么设置?

注-给 EVK 上电时、我看到 TI 标识即将出现、因此可以将  SK-AM62 EVK 与 SK-LCD1连接良好。  

谢谢