This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我正在使用 SK-AM62 EVK 板、该板根据 AM62x 10.1 Touch LCD 用户指南(修订版 A)(TI.com)与 SK-LCD1连接、还使用通过 HDMI 电缆连接的 LCD 监视器。
我将 TI 样片应用(tisdk-default-image-am62xx-evm.wic.xz)加载到 SD 卡中、并进行了设置以从 SD 引导、我在 LCD 监视器中获得 UI 接口、借助帮助或鼠标、我可以使用所有应用、但我不能在 SK-LCD1显示屏上查看。 为了使其正常工作、我需要进行什么设置?
注-给 EVK 上电时、我看到 TI 标识即将出现、因此可以将 SK-AM62 EVK 与 SK-LCD1连接良好。
谢谢
你好,Krunal
PFA
您好!
总之、您需要在 uEnv.txt 中添加以下代码:name_overles=k3-am625-sk-microtips-mf101hie-panel.dtbo
此致、
克鲁纳尔
那么、在 更新之后、我需要重新编译 Linux 软件包??
您好!
克鲁纳尔本周不在办公室。
但我看到覆盖 dtbo 文件已经包含在 WIC 映像中、您不需要重新构建 Linux 软件包、只需要更新 uEnv.txt。