This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[SDK 8.5][DSI]如何配置 DSI 信号的 CLK_P / CLK_N?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1284070/tda4vm-sdk-8-5-dsi-how-to-config-clk_p-clk_n-of-the-dsi-signal

器件型号:TDA4VM

您好、TI 专家、

我们使用 DSI 输出信号作为 GMSL (串行器)的输入来流式传输摄像头数据。

当我们采集数据线(DATA_0_P/DATA_0_N)时、可以看到数据信号、如下图所示。

  

 

然而、当我们捕获 DSI 的时钟信号(CLK_P 和 CLK_N)时 、它们似乎是噪声信号。

  

==>>您能告诉我们如何配置 DSI 的 CLK 吗? 或者我们错过了什么?

此致、

棕色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    捕获 DSI 的时钟信号(CLK_P 和 CLK_N) 它们似乎是噪声信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于节假日, 我们的专家正在度假,敬请 期待1~2天的回复。

    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、这是差分信号、因此 看起来可能不像时钟信号。

    您设置的通道速度是多少? 是否启用了 DSS? 因为只有在启用 DSS 后、DSI 才会有一些输出。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    我们正在 使用 4条 DSI 通道 ,DSI 输出解决方案是 1280 × 800像素 25 fps  =>通道速率为 153Mbps/通道

    我们配置显示类型为 DSI, DSS 已初始化!

    此致、

    棕色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brown、

    不、我想说  、您正在设置的 Dss_Dctrl Params 中的参数 laneSpeedInKbps 的值是什么?

    此致、

    布里耶什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    根据下面的日志、"laneSpeedInKbps "设置为2.7Gbps

    此致、

    棕色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brown、

    好的、但我不清楚您面临的具体问题是什么? 您的 DSI 接收器是否无法检测输入信号? 或别的什么东西? 您为何需要探测信号?  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    创建我们的系统模型 。 我们通过 DSI (PIC_1)设置视频信号输出、我们捕获的数据通道似乎已经有数据信号输出。 但是、我们的系统 还无法输出任何视频。 我们捕获了 CLK_P/CLK_N 引脚、发现没有任何时钟信号。

    问题是:缺少 CLK_P/CLK_N 导致视频数据输出丢失,不是吗?

    如果可以、我们如何配置 CLK_P/CLK_N 信号 ?

    此致、

    棕色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brown、

    这很奇怪。 数据通道 在时钟通道上没有时钟时不能有数据。 是否确定在数据通道上看到了一些数据?  

    您的接收器是否也在检测一些有效的时钟和数据信号?  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    下图是 DSI 执行 Vision_Apps 前后的波形数据通道。 在第二张图片中(执行 visions_apps 之后),有数据被传输的样子,不是吗?

    在执行 vision_apps 之前:

    在执行 vision_apps 之后:

    CLK_P 和 CLK_N:

      

    上面捕获的 CLK 波形。 它们看起来不像时钟波。 那么、问题是、当我们默认设置 DSI 启用时、为什么缺少 CLK 波?  我们是否在配置 DSI 中遗漏了任何步骤? 在哪里我们可以在源代码中检查/配置它?

    谢谢你和最好的问候!

    棕色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brown、

    这很奇怪。  通常、时钟在连续模式下启用、 因此即使视觉应用用例未启动、时钟通道上也应该有一些时钟。  您是否确定该时钟已在时钟通道上探测并且在接收器侧正确检测到该时钟?  

    此致、

    布里耶什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您的建议。 我们确信已正确检查了 CLK 通道。

    "时钟通常在连续模式下启用、 因此即使视觉应用用例未启动、时钟通道上也应该有一些时钟。"

    =>因此、无论是否执行 vision_apps、每次引导系统时、CLK 通道上通常都存在时钟信号。 不是吗?

    =>我们可以在哪里配置 CLK 模式(启用/禁用/连续/非连续等)?

    谢谢你,真诚!

    棕色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brown、

    是否可以检查  ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_00_12\pdk_jacinto_08_06_00_31\packages/ti\drv\dss\drv\dctl\dss_dctrlDsi.c 中的 dssDctrlInitPhyConfig API src? 在这里、会启用数据通道和连续时钟通道。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    很抱歉这么晚才回来。

    在"ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_00_12\pdk_jacinto_08_06_00_31\packages\ti\drv\dss\drv\dcs_dctrlDsi.c"中、我按如下方式更改了 src 参数以启用4个通道。 不过、修改后的任何通道上都没有任何数据(信号)。  我是否错过了/错误了 任何步骤?

    谢谢、此致、

    棕色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brown、

    使用相同的参数时、2通道输出是否可以正常工作? 您能检查一下吗?

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我建议使用驱动程序接口来计算这些参数。 根据输入参数 laneSpeedInKbps、驱动器 通过调用 Set_DSI_Param ioctl 在内部计算这些参数。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    当配置2通道输出为默认值时、输出工作正常。 通道信号、如上图所示。

    此致、

    棕色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     那么对于2通道模式、问题出在哪呢? 您的串行器或接收器件是否 能够检测输入信号?  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布里杰什下午好

    问题是 在2通道模式下、正如我在本主题的第一部分中提到的、CLK_P 和 CLK_N 不存在任何信号。

    谢谢你,祝你度过一个美好的周末!

    棕色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束语。