请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM67 主题中讨论的其他器件:DRA829J、
您好!
在 DRA829J EVM 中、LPDDR4 ODT 引脚通过10K 电阻上拉至1.1V。

在 AM67 EVM 中、相同的 ODT 引脚现在设置为0.55V、10K 至1.1V、另一个10K 至接地。

是否应拆除接地的10ks?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.