This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:LPDDR4 ODT 终端

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829J, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1345572/am67-lpddr4-odt-termination

器件型号:AM67
主题中讨论的其他器件:DRA829J

您好!

在 DRA829J EVM 中、LPDDR4 ODT 引脚通过10K 电阻上拉至1.1V。  

在 AM67 EVM 中、相同的 ODT 引脚现在设置为0.55V、10K 至1.1V、另一个10K 至接地。  

是否应拆除接地的10ks?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、应移除10ks 至 GND。  下一版原理图将修复此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-您是否有关于在我现在基于 AM67布线 PCB 时任何其他原理图错误/更改的列表。  谢谢!