This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:需要 ISP 调优 DCC 工具

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1335562/sk-am62a-lp-isp-tuning-dcc-tool-required

器件型号:SK-AM62A-LP

尊敬的 TI 专家

     您能否向我提供   Windows 或 Ubuntu 版本的 SK-AM62A-LP DCC 调优工具?

我已经准备好调试 ISP、但缺少工具

我在 e2e 中搜索 DCC 车削工具、找到以下链接并请求  

TDA4VM:TDA4VM ISP DCC 调优工具-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

请求链接

https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=276074∏_no=ADAS-SW-IMAGING (&ref_url=ADAS)

但什么也没得到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daiwi:

    您能否就此问题咨询 TI 当地支持您的 FAE 联系人? 您可以让他们离线联系我。

    此致、

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求当地的父亲,再申请,但仍然没有消息,可能需要一两天?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daiwi:

    请让您的 TI FAE 与我联系。 然后、我将在与 FAE 确认 NDA 后向您提供访问权限。

    谢谢。

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我有现成的工具、但没有从目标(am62ax-LP-EVM 板)获取原始数据

    PROCESSOR-SDK-AM68A:[AM68A]如何通过 TI EVK 和 DCC 工具捕获原始图像-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    我的 SDK 版本是 sdk806.wic.xz

    1. Navigate to /opt/edgeai-tiovx-modules/
    2. In the CMakeLists.txt file, modify (ENABLE_DCC_TOOL  "Enable DCC Tuning Tool Support" OFF -> ON)
    3. mkdir build
    4. cd build
    5. cmake ..
    6. make -j2
    7. make install

    重新启动计算机并打开 imx219摄像头

    systemctl stop weston.service
    media-ctl -V '"imx219 4-0010":0 [fmt:SRGGB10_1X10/1920x1080 field:none]'
    
     gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 io-mode=dmabuf-import ! \
    video/x-bayer, width=1920, height=1080, framerate=30/1, format=rggb10 ! \
    tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 \
    sensor-name="SENSOR_SONY_IMX219_RPI" \
    dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/dcc_viss_10b.bin \
    sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx219/dcc_2a_10b.bin format-msb=9 ! \
    video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! \
    kmssink driver-name=tidss sync=false

    以太网网络链路 RJ45直接连接到 PC、

    可以相互 ping 通的机器的输入 IP

    然后单击 SAVE RAW 或 YUV FORM CAMERA、然后工具会打印  

    捕获原始图像时出错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daiwi:

    您是否在尝试捕获原始图像的同时运行流式传输? 您需要运行流式传输才能进行实时调优。

    此致、

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个捕获操作位于

     gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 io-mode=dmabuf-import ! \
    video/x-bayer, width=1920, height=1080, framerate=30/1, format=rggb10 ! \
    tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 \
    sensor-name="SENSOR_SONY_IMX219_RPI" \
    dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/dcc_viss_10b.bin \
    sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx219/dcc_2a_10b.bin format-msb=9 ! \
    video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! \
    kmssink driver-name=tidss sync=false

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大维:

    我的 SDK 版本是 sdk806.wic.xz

    您是否在使用 SDK 8.6? 实时调优在8.6版上不起作用。 您能否改用最新版本(9.1)?

    此致、

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载图像从链接,但我发现这个版本有问题摄像头不能工作,我把 dtb releasivative img ,它不能工作

      

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/PROCESSOR-SDK-LINUX - AM62A/09.01.00.07

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大维:

    您是否愿意分享 dmesg 和 uEnv.txt?

    谢谢你。

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOOT/uEnv.txt 
    # This uEnv.txt file can contain additional environment settings that you
    # want to set in U-Boot at boot time.  This can be simple variables such
    # as the serverip or custom variables.  The format of this file is:
    #    variable=value
    # NOTE: This file will be evaluated after the bootcmd is run and the
    #       bootcmd must be set to load this file if it exists (this is the
    #       default on all newer U-Boot images.  This also means that some
    #       variables such as bootdelay cannot be changed by this file since
    #       it is not evaluated until the bootcmd is run.
    # Setting the right U-Boot environment variables
    name_overlays=
    

    e2e.ti.com/.../phy.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    uEnv.txt 
    psdk_setup_file=.psdk_setup
    check_psdk_setup=load mmc 1:1 ${loadaddr} ${psdk_setup_file}
    
    # Reset to the default environment
    do_psdk_setup=env default -f -a; saveenv
    
    # If not previously configured, then configure the environment and indicate this by writing a file
    uenvcmd=if run check_psdk_setup; then echo "Already setup."; else run do_psdk_setup; mw.b ${loadaddr} 0 1; fatwrite mmc 1:1 ${loadaddr} .psdk_setup 1; reset; fi
    
    dorprocboot=0
    name_overlays=k3-am62a7-sk-csi2-imx219.dtbo

    e2e.ti.com/.../1768.phy.log

    我替换从 sdk806复制的 uEvent.txt ,它也 dmesg|grep imx219没有

    Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
    Hit any key to stop autoboot:  0 
    => 
    => 
    => 
    => 
    => 
    => 
    => 
    => printenv name_overlays 
    ## Error: "name_overlays" not defined

    => setenv  name_overlays k3-am62a7-sk-csi2-imx219.dtbo
    => printenv name_overlays
    name_overlays=k3-am62a7-sk-csi2-imx219.dtbo
    => 

    我在 u-boot 上设置 env ,并发送 boot cmd ,它仍然没有关于 imx219的信息

    => printenv name_overlays 
    ## Error: "name_overlays" not defined
    => savee
    Unknown command 'savee' - try 'help'
    => setenv  name_overlays k3-am62a7-sk-csi2-imx219.dtbo
    => boot
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    SD/MMC found on device 1
    Failed to load 'boot.scr'
    487 bytes read in 21 ms (22.5 KiB/s)
    Loaded env from uEnv.txt
    Importing environment from mmc1 ...
    Running uenvcmd ...
    1 bytes read in 22 ms (0 Bytes/s)
    Already setup.
    ## Error: "main_cpsw0_qsgmii_phyinit" not defined
    20302336 bytes read in 828 ms (23.4 MiB/s)
    57364 bytes read in 26 ms (2.1 MiB/s)
    Working FDT set to 88000000
    Failed to load '/boot/dtb/ti/k3-am62a7-sk-csi2-imx219.dtbo'
    ## Flattened Device Tree blob at 88000000
       Booting using the fdt blob at 0x88000000
    Working FDT set to 88000000
       Loading Device Tree to 000000008feee000, end 000000008fffffff ... OK
    Working FDT set to 8feee000
    
    Starting kernel ...
    
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大维:

    dtbo 文件名在9.1中被更改:

    root@am62axx-evm:~# ls /boot/dtb/ti/k3-am62x-sk-csi2-imx219.dtbo
    /boot/dtb/ti/k3-am62x-sk-csi2-imx219.dtbo
    

    应使用"setenv name_overlays k3-am62x-sk-csi2-imx219.dtbo"。

    此致、

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过它,但它仍然不起作用。 此 imx219没有用于打印的探针。 您能否使用 EVM 板尝试我的相应软件版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daiwi:

    我已 使用 SDK 9.1验证了 IMX219。 如果您只需在 /run/media/BOOT-mmcblk1p1/uEnv.txt 中添加以下内容、它应该可以正常工作、并且您不需要从 u-boot 设置 env:

    name_overlays=k3-am62x-sk-csi2-imx219.dtbo

    您能否查看 dmesg 并了解 dtbo 是否正确加载? 如果你不介意、可以在这里分享 dmesg 吗?

    谢谢你。

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它可以打开相机

    cd edgeai-tiovx-模块/
    LS
    VI CMakeLists.txt

    option(INSTALL_SRC "Install src under /opt" OFF)
    option(ENABLE_DCC_TOOL "Enable DCC Tuning Tool Support" ON)


    mkdir 构建
    CD 编译/
    Cmake ../
    生成-j
    进行安装
    历史
    同步
    重新启动

    检查网络

    打开 DCC 工具

    失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大维:

    当您尝试进行实时调谐时、您是否正在运行实时流媒体? 如果没有、请这样做。 如果需要、您可以在进行流式传输时在 EVM 上共享日志吗?

    谢谢你。

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    systemctl  disable weston
    systemctl  disable edgeai-init
    systemctl  stop edgeai-init
    v4l2-ctl --list-devices
    
    media-ctl -V '"imx219 4-0010":0 [fmt:SRGGB10_1X10/1920x1080 field:none]'
    
    gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video3 io-mode=dmabuf-import ! \
      video/x-bayer, width=1920, height=1080, framerate=30/1, format=rggb10 ! \
      tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 sensor-name="SENSOR_SONY_IMX219_RPI" \
      dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_viss_10b.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_2a_10b.bin format-msb=9 ! \
      video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! kmssink driver-name=tidss
    
    
    

    我尝试它,它可以从 DCC 工具捕获,为什么 sdk806不捕获,

    更年期/opt/edgeai-tiovx-modules ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它最终为您效劳。

    为什么 sdk806不捕获,

    更年期/opt/edgeai-tiovx-modules ?

    [/报价]

    是的、在 SDK 8.6上启用实时调优时、tiovx-modules 没有构建。

    此致、

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的支持