This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用2个 TDA4用于以太网通信、SDK 版本8.6。
Linux 上两个基于未分割 VLAN 的 TDA4 eth0 NIC,
运行‘ip link add link eth0 name eth0.3 type vlan id 3'命令,在 VLAN3上创建网络适配器 eth0.3。
我们预计 eth0不会从另一个 tda4 ping eth0.3、但确实如此。
虚拟逻辑隔离未在 VLAN 中实现。 如何启用 VLAN 隔离以使 eth0无法 ping 通 eth0.3?
e2e.ti.com/.../soc1_5F00_icmp.zipYou可以查看 ICMP 数据包。
两个 TDA4通过9G CPSW SGMII 直接连接。
您好!
两个 TDA4通过9G CPSW SGMII 直接连接。
在 CPSW9G 上运行什么应用。
您能否提供您的系统图和连接、以及从运行 ping 的位置到何处?
另外、请在 TDA4侧转储 ALE 条目、请参阅 常见问题解答 [如何为 CPSW 打印 ALE 表]。
此致、
苏德黑尔