This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:[TDA4VM][ETH][VLAN]如何启用 VLAN 隔离?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1344113/tda4vm-q1-tda4vm-eth-vlan-how-to-enable-vlan-isolation

器件型号:TDA4VM-Q1

我们使用2个 TDA4用于以太网通信、SDK 版本8.6。
Linux 上两个基于未分割 VLAN 的 TDA4 eth0 NIC,
运行‘ip link add link eth0 name eth0.3 type vlan id 3'命令,在 VLAN3上创建网络适配器 eth0.3。
我们预计 eth0不会从另一个 tda4 ping eth0.3、但确实如此。
虚拟逻辑隔离未在 VLAN 中实现。 如何启用 VLAN 隔离以使 eth0无法 ping 通 eth0.3?