尊敬的支持团队:
我正在我的某个产品中使用以下 IC、由于该 IC 不可用、我使用的替代器件是 TMS320DM368ZCED。
当我使用64GB SD 卡录制视频和图像捕获存储在 PCB 中的 SD 卡,其中 TMS320DM368ZCEDF 使用是正常的,而当使用 TMS320DM368ZCED 它不工作.
以下是具有 DM368 IC 的 SD 卡的电路参考。

在上图中、当我安装 R25电阻器(51k 1% 0402)时、然后 安装的 TMS320DM368ZCED 的 PCB 在产品中开始工作。
因此、我想知道为什么它在没有为 TMS320DM368ZCEDF IC 安装相同电阻器以及不能为 TMS320DM368ZCED IC 供电的情况下工作。
此外、是否有任何特定文档显示 SD 卡数据3线所需的上拉或下拉或电阻分压器正常工作并限制 SD 卡的容量。
谢谢。此致、
Jitendra A. Chaurasiya