This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:64GB SD 卡检测问题。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1343704/tms320dm368-64gb-sd-card-detection-issue

器件型号:TMS320DM368

尊敬的支持团队:

我正在我的某个产品中使用以下 IC、由于该 IC 不可用、我使用的替代器件是 TMS320DM368ZCED。

当我使用64GB SD 卡录制视频和图像捕获存储在 PCB 中的 SD 卡,其中 TMS320DM368ZCEDF 使用是正常的,而当使用 TMS320DM368ZCED 它不工作.

以下是具有 DM368 IC 的 SD 卡的电路参考。

   

在上图中、当我安装 R25电阻器(51k 1% 0402)时、然后 安装的 TMS320DM368ZCED 的 PCB 在产品中开始工作。  

因此、我想知道为什么它在没有为 TMS320DM368ZCEDF IC 安装相同电阻器以及不能为 TMS320DM368ZCED IC 供电的情况下工作。

此外、是否有任何特定文档显示 SD 卡数据3线所需的上拉或下拉或电阻分压器正常工作并限制 SD 卡的容量。

谢谢。此致、

Jitendra A. Chaurasiya