我使用了 ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-09.01.00.001\bin\create-sdcard.sh、创建了2个分区并选择 tisdk-default-image-am335x-evm.tar.xz 以安装 BBB 内核映像、uboot、MLO、DTB 等
当我使用新映像引导 BBB 时、失败了。 附件是创建 SD 卡和 BBB 启动的日志。 你会是如此善良,并帮助找出根本原因. 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用了 ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-09.01.00.001\bin\create-sdcard.sh、创建了2个分区并选择 tisdk-default-image-am335x-evm.tar.xz 以安装 BBB 内核映像、uboot、MLO、DTB 等
当我使用新映像引导 BBB 时、失败了。 附件是创建 SD 卡和 BBB 启动的日志。 你会是如此善良,并帮助找出根本原因. 谢谢。
您好、Shenhao、
请使用 SD 卡映像" tisdk-default-image-am335x-evm.wic.xz "?
您可以按照以下说明将此映像文件刷写到 SD 卡。 (虽然该指令适用于 AM62x、但也适用于 AM335x 处理器 SDK。)
您好、Bin
结果相同、我认为 create-sdcard.sh 最终会调用 "bmaptool copy --nobmap tisdk-default-image-am335x-evm.wic.xz /dev/sdd。
我认为 create-sdcard.sh 最终调用 "bmaptool copy --nobmap tisdk-default-image-am335x-evm.wic.xz /dev/sdd。[/报价]BTY、create-sdcard.sh 脚本不调用 bmaptool。
此解决方案 运行内部默认映像、即4.19
e2e.ti.com/.../default_2D00_bootup.log
以下是我们使用的板。

您好、Shenghao:
U-Boot SPL 2019.04-00002-g31a8ae0206 (2020年5月13日- 09:26:17 -0500)
尝试从 MMC2引导
现在、我刚注意到、您提供的所有启动日志都显示您从未从 SD 卡启动、而是始终从 eMMC 启动。
我已经擦除了 BBB 上的 eMMC、因此无法对其进行测试、但我认为您应该在上电时按住 BBB 上的"2"按钮以切换到 SD 卡引导模式。