This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:在 ti-processor-sdk-linux-rt-AM335x-evm-09.01.00.001内使用 create-sd.sh 来刷写映像、但可以&'t bootup。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1341995/processor-sdk-am335x-use-create-sd-sh-inside-ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-09-01-00-001-to-flash-the-image-but-can-t-bootup

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

我使用了 ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-09.01.00.001\bin\create-sdcard.sh、创建了2个分区并选择 tisdk-default-image-am335x-evm.tar.xz 以安装 BBB 内核映像、uboot、MLO、DTB 等

当我使用新映像引导 BBB 时、失败了。 附件是创建 SD 卡和 BBB 启动的日志。 你会是如此善良,并帮助找出根本原因. 谢谢。  

e2e.ti.com/.../created_2D00_sdcard.log

e2e.ti.com/.../6253.bootup.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhao、

    请使用 SD 卡映像" tisdk-default-image-am335x-evm.wic.xz "?

    您可以按照以下说明将此映像文件刷写到 SD 卡。 (虽然该指令适用于 AM62x、但也适用于 AM335x 处理器 SDK。)

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AYRiq2Ib3u24Y5H14qHCLg__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST&placeholder=true

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin

    结果相同、我认为 create-sdcard.sh 最终会调用 "bmaptool copy --nobmap tisdk-default-image-am335x-evm.wic.xz /dev/sdd。

    e2e.ti.com/.../bootup2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhao、

    我正在做其他工作,现在没有时间自行测试,但您可以尝试删除文件夹" 扩展线性 "从 SD 卡启动分区中查看是否可以解决启动问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 create-sdcard.sh 最终调用 "bmaptool copy --nobmap tisdk-default-image-am335x-evm.wic.xz /dev/sdd。[/报价]

    BTY、create-sdcard.sh 脚本不调用 bmaptool。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此解决方案 运行内部默认映像、即4.19

    e2e.ti.com/.../default_2D00_bootup.log

    以下是我们使用的板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenghao:

    U-Boot SPL 2019.04-00002-g31a8ae0206 (2020年5月13日- 09:26:17 -0500)
    尝试从 MMC2引导

    现在、我刚注意到、您提供的所有启动日志都显示您从未从 SD 卡启动、而是始终从 eMMC 启动。

    我已经擦除了 BBB 上的 eMMC、因此无法对其进行测试、但我认为您应该在上电时按住 BBB 上的"2"按钮以切换到 SD 卡引导模式。