This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:由 MSYS64构建的 USB DFU 模式 dfu-util 无法链接到 libusb-1.0.dll 和 libwinpthread-1.dll 文件

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1343109/am62a7-usb-dfu-mode-dfu-util-build-by-msys64-cannot-link-to-libusb-1-0-dll-and-libwinpthread-1-dll-files

器件型号:AM62A7

先生,  

我尝试从 MSYS2在 Windows 上构建 dfu-util。

我完成了所有步骤、但似乎无法链接 dll 文件。  

指令是否正确、是否遗漏了任何步骤、或者操作方式有误?

此外、是否有预编译的 dfu-util for Windows 可以直接为 DFU 下载?   

https://dfu-util.sourceforge.net/build.html

使用 MSYS2中的 MinGW-w64在 Windows 上编译

假设在 git 源代码上使用释放 tarball 或运行./autogen.sh。

首先从 MSYS2安装程序 主页安装 MSYS2。

为避免受到计算机上其他软件的干扰,请在运行升级命令之前在 MSYS 窗口中设置一条清除路径:

路径=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/opt/bin

pacman -Syu
pacman -Su

关闭所有 MSYS 窗口、然后打开新窗口以安装工具链:

path=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/opt/bin

pacman -S MinGW-w64-x86_64-gcc
pacman -S make

现在打开 MINGW64 shell 以构建 libusb 和 dfu-util:

path=/mingw64/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin

cd libusb-1.0.24
./configure --prefix=$PWD/../build
make make
install
CD ..

cd dfu-util-0.11
./configure usb_CFLAGS="-i$PWD/../build/include/libusb-1.0 \
usb_libs="-L $PWD/../build/lib -lusb-1.0"--prefix=$PWD/../ build
make
install
CD ..

若要静态地将 libusb 链接到 dfu-util.exe、请使用而不是仅使用"make":

使 LDFLAGS=-static

生成的可执行文件(和 DLL)现在将位于 build/bin 文件夹中。

BR、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    此处提供了适用于 Windows 的预编译 dfu-util 二进制文件。

    https://dfu-util.sourceforge.net/releases/dfu-util-0.11-binaries.tar.xz

    解压后、您将在如下所示的文件夹中找到预编译的二进制文件

    ~/Downloads/dfu-util-0.11-binaries/win64
    ❯ ls -l dfu-util.exe
    -rwxr-xr-x 1 p-shivhare p-shivhare 870484 Sep  6  2021 dfu-util.exe

    此致、

    普拉桑特