This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[plat]:使用 QNX 虚拟机管理程序的 Linux 客户操作系统的 VirtIO 驱动程序支持

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1342520/tda4vm-plat-virtio-drivers-support-for-linux-guest-os-using-qnx-hypervisor

器件型号:TDA4VM

团队、您好!

我将 PSDKQNX 8.06.00版与 QNX 管理程序一起使用、并 在上面配置 TI Linux SDK 的8.05.00.08 Linux 作为来宾操作系统

现在我可以在我的定制板上运行 QNX 虚拟机管理程序和 Linux 客户操作系统,下面是我的问题

我必须配置和使用像 USB 和 CAN 这样的设备驱动程序作为通过 QNX 管理程序传递到 Linux 客户机的 Virtio 硬件,需要在 Linux SDK 端进行哪些更改/修改? 是否有示例?


此致、
阿基布