请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 团队、您好!
我将 PSDKQNX 8.06.00版与 QNX 管理程序一起使用、并 在上面配置 TI Linux SDK 的8.05.00.08 Linux 作为来宾操作系统
现在我可以在我的定制板上运行 QNX 虚拟机管理程序和 Linux 客户操作系统,下面是我的问题
我必须配置和使用像 USB 和 CAN 这样的设备驱动程序作为通过 QNX 管理程序传递到 Linux 客户机的 Virtio 硬件,需要在 Linux SDK 端进行哪些更改/修改? 是否有示例?
此致、
阿基布