This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6742:c6742 DSP 原理图接口 ADS7951 ADC

Guru**** 2582965 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7951, THS10064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1340354/tms320c6742-c6742-dsp-schematic-diagram-interface-ads7951-adc

器件型号:TMS320C6742
主题中讨论的其他器件:ADS7951THS10064

大家好、我将 C6742 DSP 与 ADC ADS7951配合使用、有人能建议在何处找到连接到此 ADC 的原理图吗? 请告知谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,狼,

    感谢您的查询。

    任何可用信息都可以在 TI.com 产品文件夹中找到。

    我们没有共享所需的信息。

    请以标题开头
    ADS7951 ADC 接口、以供 ADC 团队支持。

    如果您没有任何其他输入,我可以重新分配同一个线程。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,请重新分配至 ADS7951 ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,狼,

    谢谢。 重新分配给 ADC 团队以检查他们是否有一些建议。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kali、我在哪里可以找到 c6742的引脚排列图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,狼,

    谢谢。

    这是产品说明书的一部分。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6742.pd

    您是否有机会查看 TRM 和数据表以了解所需的信息?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您的网站没有接线,我下载 c6742数据表没有引脚在那里。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6742.pd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,狼,

    请参阅第3.5节及以上。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Kali,c6742 TRM SPI 引脚输出第23页很令人困惑,为什么 SPI1_SCS[1]到 SPI1_SCS[5]有这么多? 难道 C6742只有1个单通道 SPI 吗?   I m 使用 SPI 进行器件通信、I m 选择 SPI1_SCS[0]-引脚 E19、SPI1_SIMO - G17、SPI1_SOMI - H17和 SPI1_CLK - G19。 这种安排是否合适?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kali、您能回答一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,狼,

    他 c6742 TRM SPI pin out page 23非常令人困惑,为什么有这么多 SPI1_SCS[1]到 SPI1_SCS[5]? 难道 C6742只有1个单通道 SPI 吗?  [/报价]

    这可能取决于具体用例、没有其他想法。

    我选择 SPI1_SCS[0]-引脚 E19,SPI1_SIMO - G17,SPI1_SOMI - H17和 SPI1_CLK - G19。 这种安排是否合适?  [/报价]

    应该没有问题。

    此致、

    斯里尼瓦萨

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kali、我正在使用 THS10064 ADC 设计 c6742、此 ADC 分别需要1.5伏和3.5伏的2 Vref、您能帮助告知任何可能会产生1.5伏和3.5伏输出的电路吗? 请尽快告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,狼,

    谢谢你。

    我没有任何建议。

    分配给 ADC 团队以提供支持。

    此致、

    斯里尼瓦萨