Other Parts Discussed in Thread: ADS7951, THS10064
主题中讨论的其他器件:ADS7951、 THS10064
大家好、我将 C6742 DSP 与 ADC ADS7951配合使用、有人能建议在何处找到连接到此 ADC 的原理图吗? 请告知谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS7951, THS10064
大家好、我将 C6742 DSP 与 ADC ADS7951配合使用、有人能建议在何处找到连接到此 ADC 的原理图吗? 请告知谢谢。
你好,狼,
谢谢。
这是产品说明书的一部分。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6742.pd
您是否有机会查看 TRM 和数据表以了解所需的信息?
此致、
斯里尼瓦萨
您好,您的网站没有接线,我下载 c6742数据表没有引脚在那里。
大家好,Kali,c6742 TRM SPI 引脚输出第23页很令人困惑,为什么 SPI1_SCS[1]到 SPI1_SCS[5]有这么多? 难道 C6742只有1个单通道 SPI 吗? I m 使用 SPI 进行器件通信、I m 选择 SPI1_SCS[0]-引脚 E19、SPI1_SIMO - G17、SPI1_SOMI - H17和 SPI1_CLK - G19。 这种安排是否合适?
你好,狼,
他 c6742 TRM SPI pin out page 23非常令人困惑,为什么有这么多 SPI1_SCS[1]到 SPI1_SCS[5]? 难道 C6742只有1个单通道 SPI 吗? [/报价]这可能取决于具体用例、没有其他想法。
[/quote]我选择 SPI1_SCS[0]-引脚 E19,SPI1_SIMO - G17,SPI1_SOMI - H17和 SPI1_CLK - G19。 这种安排是否合适? [/报价]应该没有问题。
此致、
斯里尼瓦萨