This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:DM R5F 访问 MCU_MCAN 端口

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1339022/am62a3-dm-r5f-access-to-mcu_mcan-ports

器件型号:AM62A3

尊敬的 Swargam Anil:

有一个您要与设计团队进行检查的线程、该线程针对 DM R5F 内核到 MCU_MCAN 端口的访问进行了中断映射

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1317273/am62a3-dm-r5f-access-to-mcan0-or-mcu_mcan0-1/5012897#5012897

您能告诉我们吗?

谢谢!

-冈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter 您好!

    当然可以。 从今天和明天开始,我将支持其他客户升级,明天我将离开。

    所以,我可以在下周之前作出答复。

    很抱歉响应出现延迟。

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter 您好!

    我的理解是正确的。 任何共享的文件都与 WKUP_R5F 中断架构完全匹配。

    在该文件中、MCU_MCAN0、MCU_MCAN1和 MAIN_MCAN0所有中断都路由到唤醒 R5F 内核。

    我已确认这些 中断在 AM62A 中断架构文档中可用、不能与客户和 TI 内部共享。

    因此、所有 MCAN 中断都路由到 WKUP_R5F 内核。

    我将在 AM62A TRM 中为 WKUP_R5F 内核提交一个 Jira 错误,以避免缺少中断连接表。

    如果您没有任何查询,请关闭所有主题,并为新查询打开新主题。

    此致、

    S.Anil.