This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Swargam Anil:
有一个您要与设计团队进行检查的线程、该线程针对 DM R5F 内核到 MCU_MCAN 端口的访问进行了中断映射
您能告诉我们吗?
谢谢!
-冈特
Gunter 您好!
我的理解是正确的。 任何共享的文件都与 WKUP_R5F 中断架构完全匹配。
在该文件中、MCU_MCAN0、MCU_MCAN1和 MAIN_MCAN0所有中断都路由到唤醒 R5F 内核。
我已确认这些 中断在 AM62A 中断架构文档中可用、不能与客户和 TI 内部共享。
因此、所有 MCAN 中断都路由到 WKUP_R5F 内核。
我将在 AM62A TRM 中为 WKUP_R5F 内核提交一个 Jira 错误,以避免缺少中断连接表。
如果您没有任何查询,请关闭所有主题,并为新查询打开新主题。
此致、
S.Anil.