请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 我已经看到 r9.1 edgeai-benchmark (https://github.com/TexasInstruments/edgeai-benchmark/blob/r9.1/configs/detection_v2.py)中有 YoloV5、YoloV7和 YoloV8配置文件。
现在是否支持 YoloV7和 YoloV8?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经看到 r9.1 edgeai-benchmark (https://github.com/TexasInstruments/edgeai-benchmark/blob/r9.1/configs/detection_v2.py)中有 YoloV5、YoloV7和 YoloV8配置文件。
现在是否支持 YoloV7和 YoloV8?
谢谢。
Yolov8端到端支持将在即将发布的9.1中推出、暂定日期为3月末。
Yolov7不是端到端支持的,我完全知道,但是您可以使用我们的 OSRT 环境,在 ARM 和受支持的层上运行不受支持的层,它们会将授权给 C7x 以获得更好的性能。