This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 现在是否支持 YoloV7和 YoloV8?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1340386/are-yolov7-and-yolov8-supported-now

器件型号:TDA4VM

我已经看到 r9.1 edgeai-benchmark (https://github.com/TexasInstruments/edgeai-benchmark/blob/r9.1/configs/detection_v2.py)中有 YoloV5、YoloV7和 YoloV8配置文件。

 现在是否支持 YoloV7和 YoloV8?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yolov8端到端支持将在即将发布的9.1中推出、暂定日期为3月末。

    Yolov7不是端到端支持的,我完全知道,但是您可以使用我们的 OSRT 环境,在 ARM 和受支持的层上运行不受支持的层,它们会将授权给 C7x 以获得更好的性能。

    github.com/.../09_01_06_00