团队、您好!
我们将在摄像头产品中使用 AM62A34处理器、在这方面 、我们有一些与摄像头 ISP 相关的未决问题。 「我知道了,妈妈。
您能回答一下吗?
Q1: ISP 能否提供原始传感器位深度的 YUV/RGB 图像? 如果我们使用10位图像传感器,那么我们可以得到10位深度的图像吗?
Q2: 它是否支持在 ISP 处水平或垂直图像翻转? 如果没有、那么有任何硬件加速插件可在 BSP 中翻转?
Q3: 我们可以从 ISP 节点执行 RGB/YUV 图像原始转储吗? 如果是、那么您能否提供相同步骤?
谢谢。
Jaimin